Dans cet article
Marcher en sécurité dans les entrepôts dangereux
Secteur industriel :
Fabrication de produits chimiques
Produit/Service :
Chaussures de sécurité, conformité aux normes de santé et de sécurité
Application :
Environnement d'entrepôt
Avantages pour le client :
Conformité aux normes de santé et de sécurité
Amélioration de la santé et de la sécurité
Gains de productivité
Améliorer les chaussures pour renforcer les capacités des travailleurs très mobiles
Un fabricant spécialisé dans la production de produits chimiques a décidé qu'il était temps de moderniser ses chaussures de sécurité lorsqu'un employé s'est blessé au pied, et s'est donc tourné vers ERIKS pour obtenir de l'aide. Arthur van Galen, ingénieur d'application chez ERIKS, a mis à profit son expertise en matière d'EPI et a travaillé avec l'équipe pour trouver des chaussures adaptées à leurs besoins.
Dans cette étude de cas, nous décrivons les étapes du processus de sélection et de test qui ont conduit plusieurs employés à choisir les chaussures de sécurité de Jalas, tout en démontrant l'importance de partenariats solides pour protéger l'actif le plus important d'une organisation : son personnel.
Pourquoi des chaussures efficaces font-elles la différence pour les travailleurs très mobiles ?
Lorsqu'on choisit des chaussures de travail adaptées, il est important de penser à prévenir activement les accidents et à lutter contre les risques quotidiens qui entraînent des blessures et des troubles graves. Pourtant, malgré leur valeur, un rapport montre que près de 45 % des employés déclarent que la gêne occasionnée par les chaussures de sécurité les empêche de travailler efficacement.1
Investir dans de meilleurs EPI est aussi bon pour la sécurité que pour les affaires. L'EU-OSHA souligne l'argument économique : pour chaque euro dépensé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, les entreprises peuvent obtenir un retour sur investissement de 2,2 euros.2 Cela prouve que les dépenses en matière de sécurité ne servent pas seulement à éviter les coûts liés aux blessures, mais aussi à améliorer l'efficacité et la productivité globales de l'entreprise.
Le client : Une organisation mondiale spécialisée dans la science, la nutrition et la recherche
L'entreprise est reconnue pour sa recherche, son développement et ses solutions innovantes dans toute une série de secteurs, tels que la nutrition, la santé et la beauté. Pour une grande organisation comme celle-ci, un EPI inadéquat ou des blessures survenant lorsque quelqu'un contourne involontairement le protocole peuvent avoir des conséquences réglementaires.
Il est évident qu'un contrôle de qualité rigoureux et des mesures de sécurité sont importants. Le client ayant déjà testé des lunettes de sécurité avec ERIKS, il a demandé à Arthur van Galen, ingénieur d'application, d'évaluer les chaussures qui répondaient aux besoins spécifiques de ses employés. Ensemble, ils ont exploré des options de chaussures de haute performance qui pourraient répondre à leurs normes de sécurité rigoureuses et réduire le risque de blessures, transformant une réponse réactive en une stratégie de sécurité proactive.
Si la chaussure de sécurité convient ou non
Pour le client, le port de chaussures de sécurité est indispensable dans certaines zones dangereuses afin de prévenir les dommages à long terme. Il s'agit notamment de la protection contre les chutes d'objets, les conditions humides et sèches, les températures intérieures et extérieures, et les éclaboussures ou glissades de produits chimiques ou de métaux. En outre, les chaussures doivent protéger contre les coupures, les brûlures ou les blessures dans les zones où des objets tranchants tels que des clous peuvent être présents.
L'activité des employés et toute une série de blessures liées aux pieds doivent également être prises en compte. Il ne s'agit pas seulement de bottes à bouts renforcés d'acier pour se défendre contre un objet lourd ; il y a des problèmes à long terme qui découlent du fait d'être debout dans une chaussure qui n'est pas bien ajustée. Il s'agit notamment de chaussures lourdes qui ne tiennent pas compte des différences de transpiration, de la forme du pied ou de problèmes préexistants. Certaines blessures sont immédiates, d'autres se développent avec le temps. Il était donc essentiel pour le client et pour ERIKS que ces considérations soient prises en compte dans le choix de la bonne chaussure EPI.

Quelle chaussure de sécurité convient le mieux à quel environnement de travail ?
Découvrez comment choisir la bonne chaussure de sécurité dans notre article de blog détaillé. Vous y trouverez les dernières normes en matière de chaussures de sécurité et des conseils pratiques sur le choix des chaussures adaptées aux différents besoins industriels, garantissant à la fois la sécurité et le confort des travailleurs.
Les premiers pas vers de meilleurs EPI
Pour répondre aux préoccupations du client en matière de sécurité, Arthur a entamé un processus d'évaluation. L'objectif était d'identifier des chaussures qui non seulement répondaient aux normes de sécurité élevées de l'entreprise, mais qui offraient également un meilleur confort et un meilleur soutien.
Étape 1 : Consultations initiales et sélection de la marque
Sélection des employés
Arthur a coordonné un test avec plusieurs employés de l'entrepôt pour en savoir plus sur les défis auxquels ils étaient confrontés. La consultation initiale comprenait des entretiens avec les testeurs, dont l'un souffrait d'une épine calcanéenne qui rendait la station debout et la marche difficiles. Un autre testeur souhaitait simplement une chaussure de sécurité plus confortable pour passer d'une activité professionnelle à l'autre.
Exigences en matière de chaussures de sécurité :
- Ajustement personnalisé pour le confort et la sécurité - Il est essentiel de s'assurer que les chaussures s'ajustent exactement, ce qui améliore simultanément la sécurité et le confort. Au lieu de porter des chaussures trop grandes pour des pieds plus larges, ce qui augmente le risque de trébuchement et d'autres accidents, les employés peuvent choisir des chaussures qui correspondent exactement à leur profil de pied.
- Conception adaptable et ergonomique - Les chaussures doivent pouvoir s'adapter à différentes largeurs et poids de pieds, ce qui permet de créer un environnement de travail plus sûr et plus productif. En outre, la possibilité de choisir parmi plusieurs largeurs de chaussures évite de devoir changer fréquemment de semelles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la charge logistique.
- Considérations relatives au poids - Un poids inapproprié des chaussures peut exacerber les douleurs dorsales et d'autres problèmes musculo-squelettiques. C'est pourquoi les chaussures doivent être conçues avec un rembourrage qui s'adapte aux différentes catégories de poids, apporte un soutien et réduit les tensions.
Mise en place des tests
Arthur et son équipe ont collaboré étroitement avec le client et ont utilisé une technologie de scannage du pied pour recueillir des données sur les dimensions du pied de l'employé et le type de voûte plantaire, afin que la paire choisie offre le meilleur soutien pour corriger la posture et améliorer le confort. Cette approche pratique et personnalisée a permis au client de mieux comprendre l'impact des chaussures et de l'EPI sur les activités quotidiennes et le bien-être des employés.
En fonction des exigences de l'employé testé, Arthur et le client ont examiné plusieurs options.
Les bonnes chaussures de sécurité de la marque Jalas
"J'ai recommandé de tester la marque Jalas car ces chaussures sont plus légères et plus confortables, ce qui permet de les porter toute la journée. Elles comprennent également des semelles intérieures qui offrent un soutien correctif pour le pied et l'ensemble de la colonne vertébrale. Le client avait déjà testé plusieurs marques de chaussures, mais celles-ci n'offraient pas le même soutien que les chaussures Jalas", ajoute Arthur.
Étape 2 : Identification des modèles spécifiques de chaussures Jalas
Après avoir soigneusement examiné toutes les informations ci-dessus par rapport à différents modèles de chaussures de sécurité, Arthur a collaboré avec Jalas pour choisir parmi leur vaste sélection de chaussures de travail.
Voici les trois premiers modèles de chaussures choisis pour le test :

Jalas Zenit 1718 : Chaussure de sécurité souple, légère et ergonomique avec BOA® Fit System et le niveau de protection le plus élevé (S3).

Jalas 9998 : Une botte de sécurité imperméable avec GORE-TEX avec des tiges en cuir pleine fleur hautement protecteur et un textile fonctionnel pour le soutien et la protection.

Jalas Gran Premio 1828 Jupiter : Une botte de sécurité de taille moyenne plus large avec la protection la plus élevée (S3), un extérieur hydrofuge et antistatique. Semelle extérieure en nitrile résistant à l'huile et à la chaleur pour une meilleure adhérence.
Étape 3 : Contrôle de l'utilisation sur le lieu de travail
Arthur a coordonné la phase de test de manière à ce que plusieurs employés portent les chaussures Jalas tout au long de leur semaine de travail de 40 heures
Les testeurs ont ensuite reçu une feuille d'évaluation basée sur des critères spécifiques au lieu de travail (confort, protection du pied et expérience globale).
Les évaluations reçues ont été extrêmement positives, en particulier de la part de ceux qui souffraient de problèmes préexistants liés au talon.
Ces essais ont permis d'évaluer les performances et le confort des chaussures tout au long de la journée.
Rétroaction des employés
L'impact de l'introduction des chaussures de sécurité Jalas pour ces travailleurs a été significatif. Les réponses des testeurs allaient d'une nette amélioration du confort à une réduction des plaintes de fatigue des pieds et de douleur au talon.
Une citation d'un employé qui s'est adressé directement à Arthur résume bien la situation : C'est une excellente chaussure, elle est très confortable et elle me convient parfaitement.
Selon un autre employé qui a essayé la Jalas Zenit 1718, il a "enfin trouvé une chaussure de travail qui l'aide à soulager ses épines calcanéennes [et il peut] marcher beaucoup plus facilement".
L'avis d'un expert
Arthur a fait part de son approche personnalisée des équipements de sécurité en soulignant que "les besoins de chaque employé sont distincts et que les solutions génériques sont souvent insuffisantes. Avec les chaussures Jalas, nous avons mis en œuvre une technologie de scannage du pied pour nous assurer que chaque chaussure s'adapte parfaitement à la forme et à la taille du pied de l'individu".
Cette approche a non seulement amélioré le confort, mais aussi le respect des règles, car les employés sont plus enclins à porter régulièrement des chaussures bien ajustées.
Son expertise orientée vers les solutions pour naviguer dans les complexités des réglementations sur les EPI et sa capacité à traduire des problèmes spécifiques en solutions efficaces ont joué un rôle déterminant dans cette étude de cas. Les commentaires des employés illustrent bien les avantages pratiques d'un choix d'EPI qui n'est pas le fruit d'une approche unique.
De plus, lorsqu'il est guidé par un expert comme Arthur, l'ensemble du processus entourant l'investissement dans les EPI est simplifié. Avec le bon partenaire, ce qui pouvait traditionnellement être une aventure longue et fastidieuse pour trouver une solution sur mesure est maintenant évolutif et centralisé.
Quelle est la prochaine étape pour ERIKS et le client ?
Le succès de ce projet a permis à ERIKS de développer d'autres initiatives axées sur la sécurité avec l'organisation dans d'autres catégories d'EPI.
Les informations fournies par Arthur et les réactions positives des employés testés montrent la valeur de l'investissement dans des solutions de sécurité de haute qualité : moins de blessures, plus de confort et une productivité accrue.
ERIKS se consacre à la remise en question et à l'amélioration continues de ses solutions afin de mieux répondre aux besoins changeants de ses partenaires. Cette étude de cas est un excellent exemple de notre souci de la sécurité et de notre spécialisation en action. En intégrant l'essentiel des EPI dans les environnements industriels, nous mettons l'accent sur la sécurité, ce qui permet non seulement de renforcer l'efficacité opérationnelle et le bien-être des employés, mais aussi d'optimiser le coût total de possession (TCO).
Resources
ResearchGate. (2022, July). Prévalence des problèmes de pieds associés au port de chaussures de sécurité chez les employés d'usine.
Osha Europe. (Accessed 2024, May). Une bonne SST est bonne pour les affaires
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.