Dans cet article
Bague à lèvres : comment l'installer correctement ?
Vous avez trouvé la bonne bague à lèvres pour votre application ? L'étape suivante est un montage précis et impeccable pour que la bague soit placée sans être endommagée. Si vous remplacez une bague à lèvres existante, vous devez d'abord la démonter avec le même soin et la même précision. Cet article explique les différentes étapes de (dé)montage qui contribuent à un fonctionnement optimal de l'installation.
Préparer le montage de la bague à lèvres
Un montage réussi va de pair avec une préparation minutieuse. En suivant quelques étapes simples, vous augmentez considérablement les chances d'une installation sans faille.
- En cas de réparation, comment retirer l'ancienne bague
- Choisissez la bonne taille de bague à lèvres
- Contrôlez la bague à lèvres
- Inspectez minutieusement les surfaces en contact avec la bague à lèvres
- Rassemblez les bons outils de montage
En cas de réparation, comment retirer l'ancienne bague
S'il s'agit d'une réparation, il faut d'abord retirer l'ancienne bague à lèvres. Pour cela, il est important d'utiliser les bons outils pour éviter d'endommager l'arbre et le logement (alésage). La meilleure solution est donc de retirer la bague sans avoir à démonter complètement l'arbre. Pour cela, percez quelques trous dans la bague à l'aide d'un poinçon et d'un marteau. Vous pouvez ensuite retirer la bague à lèvres du siège avec un crochet. Vous pouvez également mettre des vis dans les trous, puis tirer sur les vis pour retirer lentement la bague du logement. Veillez à ne pas endommager l'arbre ou le logement.
Si l'arbre ou le logement sont endommagés, ils doivent être réparés. Si vous ne remplacez que la bague à lèvres, mais que l'arbre ou l'alésage restent endommagés, vous risquez de devoir faire face à une défaillance ou à une fuite prématurée. Vous pouvez réparer l'arbre facilement en utilisant un manchon RX® Eri-sleeve par exemple.
Choisissez la bonne taille de bague
En déterminant d'abord les dimensions du diamètre de l’arbre, du diamètre du logement ainsi que sa largeur, vous aurez toutes les informations nécessaires pour trouver la bonne taille. La bague à lèvres doit bien sûr aussi résister à la pression, à la température et au fluide auquel elle est exposée à l'intérieur du joint pendant la fabrication. Consultez notre guide de sélection de bagues à lèvres pour en savoir plus.
Vérification des matériaux et des surfaces
Avant de monter la bague à lèvres, il est important de s'assurer que celle-ci, l'arbre et le logement ne soient pas endommagés. Veillez donc à ce que les surfaces avec lesquelles la bague entre en contact ne présentent pas de pics ou de bavures. La lèvre d'étanchéité étant fragile, tout dommage minime peut entraîner une fuite. Vérifiez également que la bague à lèvres est propre. Même une petite saleté peut entraîner une fuite. N'utilisez donc jamais une bague usagée pour le remontage.
Utilisez les bons outils de montage
Pour installer des bagues à lèvres, il faut utiliser les bons outils de montage. En raison du risque élevé de dommages lors du montage, il est important que vous ayez des outils avec lesquels vous pouvez travailler avec précaution. Un jeu de douilles à choc qui permet également de monter des paliers est idéal dans ce contexte.




Dotez l’arbre d’une extrémité chanfreinée
Le diamètre intérieur de la bague à lèvres étant amené à s'élargir lors du montage, l'arbre doit être doté d'une extrémité chanfreinée. Ce chanfrein d'entrée doit présenter un angle de 30° à 50°. S'il y a une gorge ou une clavette sur l'arbre, il est préférable d'utiliser une douille de montage. L'alésage doit également présenter un chanfrein de 30° sur une longueur d'au moins 1 mm. Veillez à bien arrondir les extrémités.

Préparez l'arbre et évitez les dommages
La dernière étape pour préparer le montage consiste à graisser l'arbre, la lèvre d'étanchéité et le logement (alésage) avec suffisamment d'huile. Cela facilite le coulissement de la bague à lèvres sur l'arbre et empêche le fonctionnement à sec au premier démarrage. Utilisez de l'huile ou de la graisse compatible avec le matériau de la bague à lèvres. Si lorsqu'elle est insérée sur l'arbre, la bague peut entrer en contact avec des filetages ou des gorges de clavettes, recouvrir ces zones d'irrégularités avec du papier imbibé d'huile, du ruban adhésif, ou un manchon de protection, afin d’éviter d’endommager la lèvre d’étanchéité.
Montage de la bague à lèvres
Si vous avez préparé le montage correctement, vous êtes déjà sur la bonne voie pour une installation réussie. Le montage de la bague n'est en soi pas compliqué, mais il est important qu'il soit effectué correctement en vue de préserver la longévité et la fiabilité du joint.
Pose de la bague à lèvres
Lorsque vous commencez la pose proprement dite, assurez-vous que la bague à lèvres soit toujours dans le bon sens. Donc toujours avec le ressort orienté vers le fluide à étancher. La bague doit ensuite être enfoncée dans le logement (alésage). Utilisez les bons outils pour exercer une pression homogène, tels que des douilles de clé à choc. La bague à lèvres ne doit jamais être enfoncée par la force dans le logement.

Des problèmes avec le montage de la bague ?
Il se peut qu’après une utilisation prolongée, une gorge se crée par usure, dans l’arbre, au niveau de la lèvre de la bague. L’étanchéité n’est alors plus assurée. Il n’est pas forcément nécessaire de changer l’arbre tout de suite.
Vous pouvez :
- Installer une bague à lèvres plus fine ou plus large afin de décaler le point de contact de la lèvre sur l’arbre.
- Garder la même dimension de bague à lèvre et utiliser un manchon de réparation RX® Eri-sleeve, pour réparer l’arbre.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation des bagues à lèvres.

Vous souhaitez recevoir d'autres conseils utiles et suivre les évolutions du secteur ? Alors inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter !
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.